WEG
  • Início
  • Produtos
    • PRODUTOS E SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS
    • Tecnologias e Inovação para a Transição Energética e Descarbonização
    • Cadeia de fornecimento responsável
  • Operações
    • OPERAÇÕES CIRCULARES E EFICIENTES
    • Ecoeficiência e gestão de resíduos e emissões
    • Carbono Neutro nas Operações
  • Pessoas
    • COLABORADORES E COMUNIDADES ENGAJADOS
    • Crescimento Sustentável das Comunidades
    • Bem-estar Integral, Diversidade e Inclusão
  • Governança
    • GOVERNANÇA E CONDUTA ÉTICA
    • Engajamento e Comunicação Transparente
    • Compliance e Integridade
WEG - Driving efficiency and sustainability

Engajamento e Comunicação Transparente

Relatório Anual Integrado

Para comunicar de forma transparente sobre sua gestão, desempenho, desafios e práticas de Sustentabilidade, a WEG publica anualmente seu Relatório Anual Integrado.

O Relatório segue as principais metodologias e frameworks internacionais e é verificado por terceira parte independente.

Confira os relatórios já publicados pela WEG

Materialidad

El proceso de materialidad tiene el objetivo de auxiliar a las empresas en la identificación de los temas prioritarios de sustentabilidad, considerando una percepción interna y de partes interesadas externas. Además de ser utilizado para planes estratégicos, es esencial para una comunicación alineada a los temas más relevantes de la compañía en sustentabilidad.

Atenta a las necesidades y expectativas de sus partes interesadas, WEG aplica regularmente, cada dos años, su proceso de materialidad.

Consulte aquí más detalles del proceso y los temas materiales actuales de WEG

Liderazgo y desarrollo de empleados

WEG establece en su Código de Ética, el incentivo para el autodesarrollo de los colaboradores y que las inversiones en capacitación se realicen de manera justa y estratégicamente efectiva a través de la evaluación de las competencias esenciales y gerenciales de nuestros colaboradores. Respetamos la diversidad, no admitiendo discriminación, prejuicio o favoritismo de ningún tipo, como etnia, color de piel, religión, cultura, edad, género, convicción política, nacionalidad, regionalidad, estado civil, orientación sexual, condición física e intelectual, entre otros. 

Además, como se menciona en el punto 7.5, no admitimos ninguna forma de acoso moral o sexual, como insinuaciones, bromas, propuestas o actos físicos ofensivos. No aceptamos presiones sutiles o explícitas para obtener favores, también están prohibidas las amenazas, la intimidación, las provocaciones y el sometimiento de las personas al ridículo o a la exclusión.

En 2023, tuvimos 307 miembros de la CIPA (Comisión Interna para la Prevención de Accidentes y Acoso) elegidos que se formaron en el curso CIPA - NR05 - en el que se incluyó un capítulo sobre el tema CIPA y Acoso. En este capítulo se abordaron los contenidos:

  • Definición de acoso organizacional
  • Conocimiento de la Ley 14457/22
  • Normas de conducta y procedimientos para la recepción y seguimiento de denuncias.
  • Canal de denuncias
  • Realizar y registrar otras acciones con los empleados sobre el tema 

En 2023, 8.528 nuevos empleados fueron formados en el curso de Código Ético. Todos los demás empleados fueron capacitados cuando se incorporaron a la empresa y se someterán a una nueva capacitación cuando haya una revisión del Código.

Evaluación de desempeño

La evaluación de desempeño y competencias es una herramienta que tiene como objetivo evaluar el desempeño de los empleados en competencias WEG, destacando sus potencialidades y oportunidades de desarrollo.

Es un momento formal de retroalimentación del superior inmediato al colaborador, en el que se reconocerán los resultados alcanzados durante el año, se identificarán áreas de mejora en el desarrollo y se alinearán las expectativas de carrera, posibilitando un mayor acercamiento entre el superior inmediato. y el empleado.

La evaluación de desempeño y habilidades está dirigida a todos los empleados de la empresa (no directivos) y se realiza una vez al año, preferentemente en el aniversario empresarial del empleado.

Las habilidades evaluadas en todos los empleados son: comunicación, conocimiento, iniciativa, productividad, calidad, relaciones interpersonales.

Y para los empleados por horas también se evalúan: trabajo en equipo, asistencia y puntualidad, disciplina y seguridad en el trabajo.

Para los empleados mensuales, las habilidades específicas evaluadas son: creatividad e innovación, orientación al cliente, negociación y responsabilidad.

Saiba mais sobre as ações da WEG em Sustentabilidade

Hotel & SPA beira-mar na região nordeste do Brasil será alimentado por transformador a seco encapsulado WEG

Hotel & SPA beira-mar na região nordeste do Brasil será alimentado por transformador a seco encapsulado WEG

Referência em eficiência energética e confiabilidade, o transformador seco é a escolha ideal para aplicações no segmento de infraestrutura

WEG divulga Relatório Anual Integrado, reforçando compromissos com a sustentabilidade

WEG divulga Relatório Anual Integrado, reforçando compromissos com a sustentabilidade

Companhia apresenta avanços significativos em diversos aspectos

WEG fornece hidrogeradores para projeto em Portugal

WEG fornece hidrogeradores para projeto em Portugal

Os hidrogeradores irão fortalecer a produção de energia renovável na central hidrelétrica

WEG impulsiona o Projeto Sucuriú, primeira fábrica de celulose branqueada da Arauco no Brasil

WEG impulsiona o Projeto Sucuriú, primeira fábrica de celulose branqueada da Arauco no Brasil

Soluções tecnológicas da WEG reforçam eficiência, confiabilidade e sustentabilidade no setor de celulose

WEG atinge dois mil geradores fornecidos ao cliente Vestas do Brasil Energia Eólica

WEG atinge dois mil geradores fornecidos ao cliente Vestas do Brasil Energia Eólica

Marco que reforça a parceria sólida e compromisso com a energia renovável

Grupo WEG
  • Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
  • Telefone: +55 47 3276 4000
  • E-mail: esg@weg.net






 

Instagram LinkedIn YouTube

 



 
WEG - Driving Efficiency and Sustainability