WEG
  • Inicio
  • Produtos
    • PRODUTOS E SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS
    • Tecnologias e Inovação para a Transição Energética e Descarbonização
    • Cadeia de fornecimento responsável
  • Operações
    • OPERAÇÕES CIRCULARES E EFICIENTES
    • Ecoeficiência e gestão de resíduos e emissões
    • Carbono Neutro nas Operações
  • Pessoas
    • COLABORADORES E COMUNIDADES ENGAJADOS
    • Crescimento Sustentável das Comunidades
    • Bem-estar Integral, Diversidade e Inclusão
  • Governança
    • GOVERNANÇA E CONDUTA ÉTICA
    • Engajamento e Comunicação Transparente
    • Compliance e Integridade
WEG - Driving efficiency and sustainability

Tecnologias e Inovações para a Transição Energética e Descarbonização

Cadeia de Fornecimento Responsável

Para se obter um crescimento sustentável, depende fundamentalmente de uma conduta ética em suas operações e no relacionamento com suas partes interessadas. Dentre elas, as interessadas, a cadeia de fornecedores é altamente relevante para a WEG, tanto no seu impacto direto para o negócio, quanto no impacto e influência que a WEG gera em sua cadeia. Como parceiros de negócio, os fornecedores são estimulados a crescerem com a companhia.

Saiba mais

Nesse contexto, destacam-se as seguintes práticas adotadas pela WEG:

  • Valorização de fornecedor local.
  • Desenvolvimento dos fornecedores.
  • Intercâmbio tecnológico.
  • Auditorias periódicas.
  • Sistema de comunicação online (permite que os fornecedores visualizem a programação dos componentes e realizem a entrega desses materiais diretamente no almoxarifado central da empresa).
  • Relacionamento com prestadores de serviços (treinamento e conscientização sobre aspectos de segurança e meio ambiente, com o objetivo de garantir que eles executem as atividades de forma segura, dentro das normas vigentes).
  • Desenvolvimento, seleção e avaliação de fornecedores com base em critérios de sustentabilidade: 100% dos novos fornecedores são selecionados com base em critérios sociais, ambientais e econômicos, por meio de um formulário de avaliação de sustentabilidade. Fornecedores estratégicos também respondem ao formulário, que avalia requisitos relacionados com gestão ambiental, saúde e segurança no trabalho e responsabilidade social. A avaliação gera um resultado de desempenho que permite avaliar se estão em conformidade com esses requisitos ou se necessitam de um plano de melhoria para se adequarem como fornecedores da WEG. (GRI 308-1 / 414-1)
  • Comunicação semestral com fornecedores sobre aspectos de sustentabilidade, melhoria contínua e boas práticas de gestão, com o intuito de comunicar e estimular que eles adotem a agenda ESG.

 

Em 2023, a WEG lançou o Programa WEG de Fornecedores Sustentáveis, importante passo para garantir uma evolução contínua na relação com os fornecedores da empresa, bem como sua gestão de riscos e oportunidades. O endereçamento por meio deste programa auxiliará a WEG a ser uma forte parceira na jornada para o desenvolvimento sustentável de seus fornecedores. 

Como forma de engajar os compradores nos conteúdos de Sustentabilidades, 26 colaboradores dos departamentos de Suprimentos e Global Procurement participaram do encontro de Sustentabilidade com os temas: Sustentabilidade como diferencial competitivo, Política de Sustentabilidade e de Investimentos Sociais e Programa Carbono neutro.   

Já em 2024, dando continuidade ao programa WEG de Fornecedores Sustentáveis, foi realizado o curso: Fundamentos de compras Sustentáveis – ISO 20400 na qual participaram 31 colaboradores das áreas de Suprimentos.

 

Substâncias restritas

Visando reduzir o uso de substâncias restritas em nossos processos e produtos, criamos a Lista de Substâncias Restritas WEG, a qual sofre atualizações periódicas e está alinhada com os principais regulamentos nacionais e internacionais. Essa lista é utilizada em diferentes etapas dos processos WEG, como o de fabricação dos produtos e das embalagens, do desenvolvimento de novos materiais e, principalmente, junto aos fornecedores de matérias primas, componentes e insumos.
 
Nossa Lista de Substâncias Restritas também está presente no Código de Ética do Fornecedor e nos Acordos de Fornecimento da nossa cadeia de suprimentos, evidenciando a importância do tema dentro da empresa.
 
Alinhados aos interesses da empresa nossos fornecedores estão comprometidos em nos entregar seus produtos de acordo com essa lista. Alinhado ao tema substâncias restritas, a WEG está empenhada e comprometida para que seus produtos sejam livres de minerais de conflito e, consequentemente, não financiem os conflitos armados.

Código de ética para fornecedores

Incentivamos que as diretrizes do Código sejam divulgadas em todas as esferas de decisão e operação dos fornecedores e também para suas respectivas cadeias de fornecimento. Em 2021, foi solicitado a fornecedores selecionados, classe A e B, novos e críticos, o aceite do Código de Ética para Fornecedores da WEG, com a finalidade de eles mesmos se comprometerem a seguir as diretrizes do Código.

O Código de Ética WEG apresenta a conduta esperada dos colaboradores, gestores e administradores no exercício das atividades, em todas as unidades do Grupo WEG no mundo. Neste documento, todas as unidades controladas direta ou indiretamente por este Grupo, serão referidas apenas como WEG.

Denúncias e dúvidas

É disponibilizado um canal de comunicação para eventuais denúncias e/ou dúvidas sobre o Código de Ética para Fornecedores WEG.

Acesse os canais para realização de denúncias Acesse o código de ética de fornecedores WEG

Learn more about WEG’s actions in Sustainability

Hotel & SPA frente al mar en el noreste de Brasil será alimentado por transformador encapsulado en seco de WEG

Hotel & SPA frente al mar en el noreste de Brasil será alimentado por transformador encapsulado en seco de WEG

Reconocido por su eficiencia energética y confiabilidad, el transformador seco es la opción ideal para aplicaciones en el segmento de infraestructura

WEG publica su Informe Anual Integrado, reforzando su compromiso con la sostenibilidad

WEG publica su Informe Anual Integrado, reforzando su compromiso con la sostenibilidad

La compañía presenta avances significativos en diversas áreas

WEG suministra hidrogeneradores para proyecto en Portugal

WEG suministra hidrogeneradores para proyecto en Portugal

Los hidrogeneradores fortalecerán la producción de energía renovable en la central hidroeléctrica

WEG Drives the Sucuriú Project, Arauco's First Bleached Pulp Mill in Brazil

WEG Drives the Sucuriú Project, Arauco's First Bleached Pulp Mill in Brazil

WEG's technological solutions enhance efficiency, reliability, and sustainability in the pulp sector

WEG reaches two thousand generators supplied to Vestas in Brazil

WEG reaches two thousand generators supplied to Vestas in Brazil

A milestone that reinforces a strong partnership and commitment to renewable energy

WEG Group
  • Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
  • Phone: +55 47 3276 4000
  • E-mail: esg@weg.net






 

Instagram LinkedIn YouTube

 



 
WEG - Driving Efficiency and Sustainability