WEG
  • Início
  • Produtos
    • PRODUTOS E SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS
    • Tecnologias e Inovação para a Transição Energética e Descarbonização
    • Cadeia de fornecimento responsável
  • Operações
    • OPERAÇÕES CIRCULARES E EFICIENTES
    • Ecoeficiência e gestão de resíduos e emissões
    • Carbono Neutro nas Operações
  • Personas
    • COLABORADORES Y COMUNIDADES COMPROMETIDAS
    • Crecimiento Sustentable de las Comunidades
    • Bienestar Integral, Diversidad e Inclusión
  • Gobernanza
    • GOBERNANZA Y CONDUCTA ÉTICA
    • Comprometimiento y Comunicación Transparente
    • Compliance e Integridad
WEG - Driving efficiency and sustainability

Tecnologías e Innovaciones para la Transición Energética y Descarbonización

Cadena de Suministro Responsable

Obtener un crecimiento sostenible depende fundamentalmente de la conducta ética en sus operaciones y del relacionamiento con sus partes interesadas. Entre ellas, las interesadas, la cadena de proveedores es altamente relevante para WEG tanto en su impacto directo en el negocio, como en el impacto e influencia que WEG genera en su cadena. Como aliados de negocio, los proveedores son estimulados a crecer com la compañía.

En ese contexto, se destacan las siguientes prácticas adoptadas por WEG:

  • Valorización del proveedor local.
  • Desarrollo de los proveedores.
  • Intercambio tecnológico.
  • Auditorías periódicas.
  • Sistema de comunicación online (permite que los proveedores visualicen la programación de los componentes y realicen la entrega de esos materiales, directamente en el depósito central de la empresa).
  • Relación con los prestadores de servicios (capacitación y concienciación sobre aspectos de seguridad y medio ambiente, con el objetivo de garantizar que éstos ejecuten las actividades de forma segura, dentro de las normas vigentes).
  • Desarrollo, selección y evaluación de proveedores, con base en criterios de sostenibilidad: 100% de los nuevos proveedores son seleccionanados con base en criterios sociales, ambientales y económicos por medio de un formulario de evaluación de sostenibilidad. Los proveedores estratégicos también responden al formulario, que evalúa requisitos relacionados con gestión ambiental, salud y seguridad en el trabajo y responsabilidad social. La evaluación genera un resultado de rendimiento que permite evaluar si están en conformidad con esos requisitos o si necesitan un plan de mejora para adecuarse como proveedores de WEG. (GRI 308-1 / 414-1)
  • Comunicación semestral con proveedores sobre aspectos de sostenibilidad, mejora continua y buenas prácticas de gestión, con el objetivo de comunicar y estimular que éstos adopten la agenda ESG.

 

En 2023, WEG lanzó el Programa WEG Proveedores Sostenibles, un paso importante para asegurar la evolución continua en la relación con los proveedores de la empresa, así como en su gestión de riesgos y oportunidades.

Abordar este programa ayudará a WEG a ser un socio fuerte en el camino hacia el desarrollo sostenible de sus proveedores. Como una forma de involucrar a los compradores en temas de Sostenibilidad, 26 colaboradores de las Áreas de Suministro y Adquisiciones Globales participaron del Encuentro de Sostenibilidad con los temas: Sostenibilidad como diferenciador competitivo, Política de Sostenibilidad e Inversión Social y Programa Carbono Neutral.

En 2024, continuando con el programa Proveedores Sostenibles WEG, se realizó el curso: Fundamentos de Compras Sostenibles – ISO 20400, en el que participaron 31 colaboradores de las áreas de Suministros.

 

Sustancias restrictas

Con el objetivo de reducir el uso de sustancias restrictas en nuestros procesos y productos, creamos la Lista de Sustancias Restrictas WEG, la cual sufre actualizaciones periódicas y está alineada con los principales reglamentos nacionales e internacionales. Esa lista es utilizada en diferentes etapas de los procesos WEG, como el de fabricación de los productos y de los embalajes, del desarrollo de nuevos materiales y, principalmente, junto a los proveedores de materias primas, componentes e insumos.

Nuestra Lista de Sustancias Restrictas también está presente en el Código de Ética del Proveedor y en los Acuerdos de Suministro de nuestra cadena de insumos, evidenciando la importancia del tema dentro de la empresa.

Alineados a los intereses de la empresa, nuestros proveedores están comprometidos en entregarnos sus productos de acuerdo con esa lista. Alineada al tema sustancias restrictas, WEG está empeñada y comprometida en que sus productos sean libres de minerales de conflicto y, consecuentemente, no financien los conflictos armados.

 

Código de ética para proveedores

Incentivamos que las directrices del Código sean divulgadas en todas las esferas de decisión y operación de los proveedores y también en sus respectivas cadenas de suministro. En 2021 fue solicitado a proveedores seleccionados, clase A y B, nuevos y críticos, la aceptación del Código de Ética para proveedores de WEG, con la finalidad de que ellos mismos se comprometan a seguir las directrices del Código.

El Código de Ética WEG presenta la conducta esperada de los colaboradores, gestores y administradores en el ejercicio de las actividades, en todas las unidades del Grupo WEG del mundo. En este documento, todas las unidades controladas directa o indirectamente por este Grupo, serán referidas solamente como WEG.

Denuncias y dudas

Es ofrecido un canal de comunicación para eventuales denuncias y/o dudas sobre el Código de Ética para Proveedores WEG.

Accede a los canales para denunciar Acceda al Código de Ética de Proveedores WEG

Sepa más sobre las acciones de WEG en Sustentabilidad

Seaside Hotel & SPA in Northeastern Brazil to Be Powered by WEG Encapsulated Dry-Type Transformer

Seaside Hotel & SPA in Northeastern Brazil to Be Powered by WEG Encapsulated Dry-Type Transformer

Renowned for its energy efficiency and reliability, the dry-type transformer is the ideal choice for infrastructure applications

WEG releases Integrated Annual Report, reinforcing its commitment to sustainability

WEG releases Integrated Annual Report, reinforcing its commitment to sustainability

Company reports significant progress across multiple areas

WEG supplies hydrogenerators for project in Portugal

WEG supplies hydrogenerators for project in Portugal

The hydrogenerators will strengthen renewable energy production at the hydroelectric power plant

WEG Drives the Sucuriú Project, Arauco's First Bleached Pulp Mill in Brazil

WEG Drives the Sucuriú Project, Arauco's First Bleached Pulp Mill in Brazil

WEG's technological solutions enhance efficiency, reliability, and sustainability in the pulp sector

WEG reaches two thousand generators supplied to Vestas in Brazil

WEG reaches two thousand generators supplied to Vestas in Brazil

A milestone that reinforces a strong partnership and commitment to renewable energy

Grupo WEG
  • Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
  • Teléfono: +55 47 3276 4000
  • E-mail: esg@weg.net






 

Instagram LinkedIn YouTube

 



 
WEG - Driving Efficiency and Sustainability