• Домашняя страница
  • Измельчение и обработка
  • Транспортировка материалов
  • Водоснабжение
  • Энергоснабжение
  • Рельсовый самосвал
  • Покрытия
  • Обслуживание
  1. Home
  2. Горная промышленность - Водоснабжение

Эффективность и надежность автоматизированных систем водоснабжения.

Компания WEG предлагает решения для управления водоснабжением, водоопреснительными установками и насосными станциями, использующимися в рамках горнопромышленных проектов с применением продвинутых технологий изменения скорости; компактные решения по защите от короткого замыкания и перегрузки; гарантирует надежность и точность мониторинга, эксплуатации и защиты электродвигателей.

Обладая большим опытом на рынке и в области проектирования, компания WEG является признанным и сертифицированным производителем и поставщиком скоростных электроприводов, устройств плавного пуска, центров управления электродвигателями, пускателей электродвигателей, автоматических выключателей электродвигателей и широкого ряда устройств контроля и защиты электродвигателей для работы с насосами.

Насосные станции

Решения WEG для насосных станций разработаны с учетом требований устойчивости к экстремальным температурам, агрессивным средам и нестабильным условиям и преследуют единственную цель: сокращение затрат на техобслуживание и повышение эффективности систем.

Узнать больше о наших решениях

Read File
Read File
Read File

See more cases

Desalination in Algeria

Learn More

Узнать больше новостей WEG о горной промышленности.

WEG delivers custom vertical motors for sewage pumping station in Middle East Region

WEG delivers custom vertical motors for sewage pumping station in Middle East Region

Project with Hitachi Pump Manufacturing highlights WEG's expertise in non-standard solutions and fast delivery of large motors

WEG develops a custom motor project for Vale's copper flotation tanks

WEG develops a custom motor project for Vale's copper flotation tanks

The W51 HD Mining line was adapted to operate in one of the largest copper mines in Latin America.

WEG Monitoring Solutions Enable Preventive and Corrective Actions in the Mining Sector

WEG Monitoring Solutions Enable Preventive and Corrective Actions in the Mining Sector

WEGscan and WEG Motion Fleet Management (MFM) Provide Continuous Asset Monitoring for Nexa

WEG supplies W23 Sync+ synchronous motor with IE5 efficiency for mining segment at 4,600 meters above sea level in Latin America

WEG supplies W23 Sync+ synchronous motor with IE5 efficiency for mining segment at 4,600 meters above sea level in Latin America

Innovative solution contributes to sustainability and energy efficiency in a Peruvian mining company

Energy Efficiency on Tap: WEG Motors at U.S. Brewery

Energy Efficiency on Tap: WEG Motors at U.S. Brewery

Company’s involvement in this initiative reinforces its leadership in high-efficiency motor solutions

WEG solutions for one of the largest gold mining projects in Brazil

WEG solutions for one of the largest gold mining projects in Brazil

The solutions will provide the necessary infrastructure for the efficient operation of Brazauro Recursos Minerais' Tocantinzinho Project

WEG provides customized solutions for high-pressure crushers at a mining company

WEG provides customized solutions for high-pressure crushers at a mining company

The design of the bearings has been carefully developed to withstand the high axial thrust of up to 33.2 kN

WEG delivers operational efficiency at a Canadian gold mine

WEG delivers operational efficiency at a Canadian gold mine

WEG's synchronous condensers improve stability and availability in electrical grids

WEG supplies electric motors to the barrage of Kef Eddir-Tipaza in Algeria

WEG supplies electric motors to the barrage of Kef Eddir-Tipaza in Algeria

The motors will be driven 14 lift stations

WEG supplies the first IP67S degree of protection motors for Mazareatoson Station in Egypt

WEG supplies the first IP67S degree of protection motors for Mazareatoson Station in Egypt

The WEG branch in Portugal is responsible for manufacturing and supplying the W22 vertical motors in Europe

WEG supplies products for water supply project in Argentina

WEG supplies products for water supply project in Argentina

WEG solutions will help in providing potable water supply for the Province of Córdoba

Largest water supply facility in Malaysia relies on WEG motors

Largest water supply facility in Malaysia relies on WEG motors

The solution was fully customized in an interchangeable design with minimal on-site modifications

WEG supplies 14 synchronous motors an important mining company in Chile, Atacama region

WEG supplies 14 synchronous motors an important mining company in Chile, Atacama region

An important feature of this supply is to address full interchangeability with existing motors

WEG motors provide increased reliability for London's water supply

WEG motors provide increased reliability for London's water supply

Partnership between WEG, Thames Water and BGEN replaces large motors at Ashford Commom water treatment plant

WEG motors drive ball mills with FLSmidth's proprietary technology in one of the largest mining plants in Brazil

WEG motors drive ball mills with FLSmidth's proprietary technology in one of the largest mining plants in Brazil

FLSmidth selected water-cooled motors with automatic brush lifting system for plant expansion

Интересует это решение? Выберите один из вариантов ниже, чтобы определить необходимый продукт

Свяжитесь с нами, и мы с радостью ответим на Ваши вопросы

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
WEG CENTRAL ASIA LLP
  • Bukhtarminskaya str. 24/12, Turksib district, Almaty, Republic of Kazakhstan. / Казахстан
  • Phone: +7 (701) 447-00-00
  • Email: sales-wca@weg.net
  • Branch of the WEG company