¿Cómo puedo acceder a la plataforma WEG Transformer Fleet Management?

Si tiene una suscripción activa, puede acceder a la plataforma WEG Transformer Fleet Management a través del link: https://tfm.wnology.io/.

¿Cuál es la frecuencia de adquisición de datos del TFM?

El edge (hardware) que se utiliza en la solución TFM y que está conectado al transformador, permite la lectura de datos en tiempo real, pero los datos se envían a la plataforma en forma de muestreo, ya que el número de datos leídos es elevado. La frecuencia de lectura de datos puede ser configurada por el usuario con un periodo mínimo de un segundo, y esta información se envía a la plataforma cada cinco minutos.

En cuanto a la monitorización a través de la comunicación 4G, ¿tiene el software WEG una buena actualización de los valores medidos en línea? Por lo general, este tipo de comunicación es muy lenta y tarda mucho tiempo en actualizar los valores en la plataforma de visualización.

La actualización de datos en la plataforma TFM se realiza de forma fiable, cada cinco minutos, si el proveedor de Internet garantiza una conexión estable.

¿Cuál es el tamaño adecuado del paquete de datos móviles para su uso en el hardware del TFM?

Para utilizar las tecnologías de telefonía móvil en el hardware del TFM, es necesario contratar planes con paquetes de datos móviles a partir de 500 megabytes (MB) al mes.

Dado que se trata de dispositivos de medición (corriente, tensión y temperatura), ¿es necesario realizar calibraciones periódicas en el hardware del TFM?

El hardware de WEG Industrial Transformer Scan se ajusta en fábrica, este proceso se realiza en el equipo para corregir posibles errores en la medición.

Se pueden realizar calibraciones periódicas de los equipos siguiendo las políticas de calidad de su empresa.

  • 1
  • ...
  • 268
  • 269
  • 270
  • ...
  • 271
WEG AUSTRALIA PTY LTD
  • 14 Lakeview Drive, Scoresby 3179 - Victoria / Australia
  • Teléfono: + 61 3 9765 4600
  • Correo electrónico: info-au@weg.net