¿Qué es el WEG Motion Fleet Management?

El Motion Fleet Management (MFM) es un software basado en "cloud computing" desarrollado por WEG y dedicado al monitoreo de activos que mueven máquinas y equipos (motores y convertidores de BT y MT y Reductores de velocidad) así como bombas, compresores y ventiladores. con él, los clientes podrán visualizar los activos de sus plantas y administrar estos recursos de la mejor forma.

¿Cómo actualizar la ubicación de la Planta?

En el software MFM, acceda al "Menú" – "Registro y Edición" – "Sistema". En la columna “Acciones”, escoja la opción "Editar" de la planta deseada. Permita la localización automática del Google Chrome o realice la localización manualmente arrastrando el balón de localización en el mapa. La opción edición sólo puede ser accedida por un usuario con perfil de administrador.

¿Cómo hago para fijar el sensor en motores que trabajan en posición vertical?

Debe fijarlo de la misma forma y posición que en motores que trabajan en posición horizontal. Sin embargo, será necesario considerar el entendimiento de la dirección y orientación de los ejes, para posterior interpretación de los datos en el MFM.

¿Cuál es el rendimiento de la línea W-Acqua?
La capa base W-Acqua tiene un gran rendimiento y una gran cobertura, aproximadamente 5,7m² / L, lo que proporciona ahorros en material y mano de obra.  
¿En qué superficies Puedo aplicar los productos de la línea W-Acqua?
La capa base W-Acqua debe aplicarse sobre los imprimadores de repintado automotriz, las opciones de imprimador recomendamos: W-UHT PRIMER W-50, W-FAST PRIMER, W-HT PRIMER W-30.
  • 1
  • ...
  • 262
  • 263
  • 264
  • ...
  • 271
BIBUS AG
  • Allmendstrasse 26, 8320 Fehraltorf / Suiza
  • Teléfono: +41 44 877 51 70
  • Correo electrónico: kab@bibus.ch