WEG
  • Início
  • Produtos
    • PRODUTOS E SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS
    • Tecnologias e Inovação para a Transição Energética e Descarbonização
    • Cadeia de fornecimento responsável
  • Operações
    • OPERAÇÕES CIRCULARES E EFICIENTES
    • Ecoeficiência e gestão de resíduos e emissões
    • Carbono Neutro nas Operações
  • Pessoas
    • COLABORADORES E COMUNIDADES ENGAJADOS
    • Crescimento Sustentável das Comunidades
    • Bem-estar Integral, Diversidade e Inclusão
  • Gobernanza
    • GOBERNANZA Y CONDUCTA ÉTICA
    • Comprometimiento y Comunicación Transparente
    • Compliance e Integridad
WEG - Driving efficiency and sustainability

Tecnologías e Innovaciones para la Transición Energética y Descarbonización

Cadena de Suministro Responsable

Obtener un crecimiento sostenible depende fundamentalmente de la conducta ética en sus operaciones y del relacionamiento con sus partes interesadas. Entre ellas, las interesadas, la cadena de proveedores es altamente relevante para WEG tanto en su impacto directo en el negocio, como en el impacto e influencia que WEG genera en su cadena. Como aliados de negocio, los proveedores son estimulados a crecer com la compañía.

En ese contexto, se destacan las siguientes prácticas adoptadas por WEG:

  • Valorización del proveedor local.
  • Desarrollo de los proveedores.
  • Intercambio tecnológico.
  • Auditorías periódicas.
  • Sistema de comunicación online (permite que los proveedores visualicen la programación de los componentes y realicen la entrega de esos materiales, directamente en el depósito central de la empresa).
  • Relación con los prestadores de servicios (capacitación y concienciación sobre aspectos de seguridad y medio ambiente, con el objetivo de garantizar que éstos ejecuten las actividades de forma segura, dentro de las normas vigentes).
  • Desarrollo, selección y evaluación de proveedores, con base en criterios de sostenibilidad: 100% de los nuevos proveedores son seleccionanados con base en criterios sociales, ambientales y económicos por medio de un formulario de evaluación de sostenibilidad. Los proveedores estratégicos también responden al formulario, que evalúa requisitos relacionados con gestión ambiental, salud y seguridad en el trabajo y responsabilidad social. La evaluación genera un resultado de rendimiento que permite evaluar si están en conformidad con esos requisitos o si necesitan un plan de mejora para adecuarse como proveedores de WEG. (GRI 308-1 / 414-1)
  • Comunicación semestral con proveedores sobre aspectos de sostenibilidad, mejora continua y buenas prácticas de gestión, con el objetivo de comunicar y estimular que éstos adopten la agenda ESG.

 

En 2023, WEG lanzó el Programa WEG Proveedores Sostenibles, un paso importante para asegurar la evolución continua en la relación con los proveedores de la empresa, así como en su gestión de riesgos y oportunidades.

Abordar este programa ayudará a WEG a ser un socio fuerte en el camino hacia el desarrollo sostenible de sus proveedores. Como una forma de involucrar a los compradores en temas de Sostenibilidad, 26 colaboradores de las Áreas de Suministro y Adquisiciones Globales participaron del Encuentro de Sostenibilidad con los temas: Sostenibilidad como diferenciador competitivo, Política de Sostenibilidad e Inversión Social y Programa Carbono Neutral.

En 2024, continuando con el programa Proveedores Sostenibles WEG, se realizó el curso: Fundamentos de Compras Sostenibles – ISO 20400, en el que participaron 31 colaboradores de las áreas de Suministros.

 

Sustancias restrictas

Con el objetivo de reducir el uso de sustancias restrictas en nuestros procesos y productos, creamos la Lista de Sustancias Restrictas WEG, la cual sufre actualizaciones periódicas y está alineada con los principales reglamentos nacionales e internacionales. Esa lista es utilizada en diferentes etapas de los procesos WEG, como el de fabricación de los productos y de los embalajes, del desarrollo de nuevos materiales y, principalmente, junto a los proveedores de materias primas, componentes e insumos.

Nuestra Lista de Sustancias Restrictas también está presente en el Código de Ética del Proveedor y en los Acuerdos de Suministro de nuestra cadena de insumos, evidenciando la importancia del tema dentro de la empresa.

Alineados a los intereses de la empresa, nuestros proveedores están comprometidos en entregarnos sus productos de acuerdo con esa lista. Alineada al tema sustancias restrictas, WEG está empeñada y comprometida en que sus productos sean libres de minerales de conflicto y, consecuentemente, no financien los conflictos armados.

 

Código de ética para fornecedores

Incentivamos que as diretrizes do Código sejam divulgadas em todas as esferas de decisão e operação dos fornecedores e também para suas respectivas cadeias de fornecimento. Em 2021, foi solicitado a fornecedores selecionados, classe A e B, novos e críticos, o aceite do Código de Ética para Fornecedores da WEG, com a finalidade de eles mesmos se comprometerem a seguir as diretrizes do Código.

O Código de Ética WEG apresenta a conduta esperada dos colaboradores, gestores e administradores no exercício das atividades, em todas as unidades do Grupo WEG no mundo. Neste documento, todas as unidades controladas direta ou indiretamente por este Grupo, serão referidas apenas como WEG.

Denúncias e dúvidas

É disponibilizado um canal de comunicação para eventuais denúncias e/ou dúvidas sobre o Código de Ética para Fornecedores WEG.

Acesse os canais para realização de denúncias Acesse o código de ética de fornecedores WEG

Saiba mais sobre as ações da WEG em Sustentabilidade

Hotel & SPA beira-mar na região nordeste do Brasil será alimentado por transformador a seco encapsulado WEG

Hotel & SPA beira-mar na região nordeste do Brasil será alimentado por transformador a seco encapsulado WEG

Referência em eficiência energética e confiabilidade, o transformador seco é a escolha ideal para aplicações no segmento de infraestrutura

WEG divulga Relatório Anual Integrado, reforçando compromissos com a sustentabilidade

WEG divulga Relatório Anual Integrado, reforçando compromissos com a sustentabilidade

Companhia apresenta avanços significativos em diversos aspectos

WEG fornece hidrogeradores para projeto em Portugal

WEG fornece hidrogeradores para projeto em Portugal

Os hidrogeradores irão fortalecer a produção de energia renovável na central hidrelétrica

WEG impulsiona o Projeto Sucuriú, primeira fábrica de celulose branqueada da Arauco no Brasil

WEG impulsiona o Projeto Sucuriú, primeira fábrica de celulose branqueada da Arauco no Brasil

Soluções tecnológicas da WEG reforçam eficiência, confiabilidade e sustentabilidade no setor de celulose

WEG atinge dois mil geradores fornecidos ao cliente Vestas do Brasil Energia Eólica

WEG atinge dois mil geradores fornecidos ao cliente Vestas do Brasil Energia Eólica

Marco que reforça a parceria sólida e compromisso com a energia renovável

Grupo WEG
  • Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
  • Telefone: +55 47 3276 4000
  • E-mail: esg@weg.net






 

Instagram LinkedIn YouTube

 



 
WEG - Driving Efficiency and Sustainability