• Treinamento
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
  • Index
  • Motores e Redutores
  • Automação
  • Geração de Energia
  • Transmissão & Distribuição
  • Tintas
  • Serviços
  1. Página inicial
  2. Alimentos & Bebidas - Tintas

Tintas

Para ajudá-lo a criar e manter um ambiente limpo, seguro e compatível, a Divisão de Tintas WEG oferece uma variedade de soluções em tintas líquidas e em pó.

Você pode escolher entre uma diversidade de revestimentos duráveis de alto desempenho para pisos, tanques, tubos, máquinas e equipamentos que minimizam o tempo de inatividade, os custos de manutenção e atendem aos padrões de processamento de alimentos.

Soluções para pintura de pisos

O piso de uma instalação de processamento de alimentos é normalmente exposto a todos os tipos de subprodutos alimentares, incluindo gorduras, óleos, sangue, açúcar e ácidos alimentares naturais. Algumas dessas substâncias podem causar sérios danos ao piso devido à sua corrosão.

Além disso, a tinta de uretano para pisos tem propriedades antimicrobianas altamente eficazes, de modo que bactérias e fungos não se proliferam em o chão. Com propriedades autonivelantes, a tinta de uretano é fosca e também um material extremamente higiênico, resultando em fácil e de limpeza rápida, pois não possui porosidades que absorvem qualquer tipo de sujeira.

  • Resistente aos impactos causados ​​pelo manuseio de caixas e paletes
  • Baixa porosidade, fácil limpeza e higienização
  • Redução de pontos críticos de contaminação, como juntas e arestas vivas
  • Quimicamente resistente a ácidos orgânicos e inorgânicos
  • Resistente à temperatura

Cold Rooms

The cold rooms environments, walk-in freezers are different from any other environments. Regular exposure to thermal cycles during cleaning and sanitation procedures and severe condensation are some of the specific challenges these environments face requiring high performance paints. This type of application can cure at temperatures as low as -5 °C, facilitating the application, as the equipment do not need to be turned off. In addition, they offer excellent resistance to impact and chemicals. The cold room floor is typical for supermarkets, hospitals, food, baverage, dairy and pharmaceutical industries.

Main Advantages

Resistant to below zero temperatures

Resistant to periodic cycles of frosting and defrosting

Impact resistant

Transportation and handling resistant

Storage Tanks and Pipelines

Painting is primarily intended to protect steel and concrete tanks against the weathering and inner walls of the tanks against corrosion.

WEG develops technologies for the external painting of tanks capable of withstanding temperatures up to 220ºC (428ºF) and applicationon hot surfaces up to 85ºC (185ºF) without complete shutdown. The same way the internal painting provides proper anticorrosive protection with nontoxic paintings, there is an extra barrier against the proliferation of bacteria and microorganisms that may be harmful to the food.

When the equipment is painted with high performance paints, problems are avoided, ensuring the expected productivity and profit, reducing repair expenses on the coating, and nonscheduled production shutdown.

WEG applies different technologies to meet the technical standards for powder and liquid paints to be used in contact with drinkeable water and alcoholic beverage.

Know more about our solutions

Download our brochure and know more about our solutions for Food and Beverage.

Download

Know more about WEG's news for Food and Beverage

WEG Supplies UPS to Ensure Continuous Operation in Supermarket Network

WEG Supplies UPS to Ensure Continuous Operation in Supermarket Network

Equipment Ensures Safety and Continuity of Operations in the Food Trade

WEG W30 Smart EC motors provide greater efficiency and sustainability at Granja Ueyama

WEG W30 Smart EC motors provide greater efficiency and sustainability at Granja Ueyama

Energy savings exceed 50%, in addition to advantages in dependability and greater animal comfort

BRF chooses WEG as IoT solution provider for asset management

BRF chooses WEG as IoT solution provider for asset management

With WEG solutions, BRF, one of the world's largest food companies, will advance in the pursuit of greater efficiency, availability, and reliability of its assets

WEG present at the largest event for the food and beverage industries

WEG present at the largest event for the food and beverage industries

Fispal Tecnologia takes place from June 27 to 30 in São Paulo

WEG supplies 288 motors for new pectin manufacturing plant in São Paulo

WEG supplies 288 motors for new pectin manufacturing plant in São Paulo

Motors of the WELL and W60 lines are used in the largest manufacturing plant of this raw material in the Americas

WEG Transformers Mexico will supply substations for Nestlé’s manufacturing plant

WEG Transformers Mexico will supply substations for Nestlé’s manufacturing plant

In addition to developing the EPC project for Nestlé in the “switchgear” and “step-down” substations, WEG will also make adaptations in two other substations of the local Comission Federal de Electricidad (CFE) utility company

WEG motors increase energy efficiency in important company in the Food and Beverage Industry

WEG motors increase energy efficiency in important company in the Food and Beverage Industry

Companies in the Food and Beverage segment are increasingly looking for solutions to maximize reliability, efficiency and safety

WEG’s expertise keeps food supply chain moving

WEG’s expertise keeps food supply chain moving

WEG’s engineering expertise is the reason for the fruitful equipment upgrade

Orquídea increases food production with Bônus Motor program

Orquídea increases food production with Bônus Motor program

WEG IoT monitoring implements efficiency solutions for electric motors replaced with the program

WEG equipment doubles thermoelectric power plant capacity in a food production company

WEG equipment doubles thermoelectric power plant capacity in a food production company

Bem Brasil is the largest potato producer in Brazil and has invested in the generation of its own power supply.

WEG supplies electrical package to Alcooad's corn-based ethanol plant

WEG supplies electrical package to Alcooad's corn-based ethanol plant

Located in the state of Mato Grosso, Brazil, the plant will have the capacity to produce 225 million liters of ethanol per harvest.

Why use WEG motors in agribusiness?

Why use WEG motors in agribusiness?

The increased need for new technologies in agribusiness, connecting people industry wide and the use of highly reliable equipment, makes all the difference in the productivity of farms.

WEG Coating Division launches a paint protection solution for floors

WEG Coating Division launches a paint protection solution for floors

Highly recommended for a wide variety of industrial applications, Urethane was specifically produced for floor coating in food and beverage areas due to its high resistance to chemicals and its antimicrobial properties

WEG collaborates with Mafresa to make cold production energy savings with permanent magnets motor W22 Magnet

WEG collaborates with Mafresa to make cold production energy savings with permanent magnets motor W22 Magnet

The company, one of the largest producers of Iberian pork products in Extremadura (Spain), have an estimated annual savings in cold production energy costs around EUR 27,000.

World's largest orange juice company uses WEG products

World's largest orange juice company uses WEG products

WEG Direct Drive System operates the cooling tower and reduces operating costs at the Brazilian juice production plant Citrosuco.

Baking Rolls on a Large Scale

Specially designed low-voltage motors from WEG and geared motors from WEG’s subsidiary Watt Drive turned into a solution for KGV-H indust...

Innovative system for ventilation in silos cuts down energy costs by 80%

Savings results greater than previous averages of similar WEG solutions.

WEG Solution Reduces Operating Costs for Rice Processor

Project lowers electric energy consumption by 70% and reduces equipment wear.

WEG FRANCE SAS
  • 60 Avenue des Arrivaux, ZI de Chesnes La Noirée, Saint-Quentin-Fallavier - 38070 - 38 > Isère / France
  • Telefone: +33 47499 1135
  • E-mail: info-fr@weg.net
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
  • Conectivity and Monitoring Devices
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
Quick Links
  • Stock