Back to My Account

WEG
  • English
    • Español
    • Português do Brasil
    • Русский
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
    • Русский
  • Contact Us
  1. Home
  2. FAQ

Frequently Asked Questions (FAQ)

How are the costs of TFM? Do the hardware/sensors have a cost and is there also a monthly fee for access to the platform?

The Transformer Industrial Scan hardware is purchased separately by the client and the sensors are already included. TFM has an annual subscription, for access to the platform, backup of the data monitored by the edge (hardware) and asset management.

Does my maintenance team always need to be online on the platform to check if the transformers are healthy? Or is there a tool that filters out transformers that are bad or about to go bad?

This is not necessary, TFM has app-based notification services for all generated events, as well as a tool that quantifies the criticality and health of all monitored assets.

This device is applicable to any type of transformer? Can it be applied to transformers from other manufacturers?

TFM can be applied in oil and dry transformers, of various applications and from any manufacturer.

Is it possible to integrate the WEG Transformer Fleet Management solution with other monitoring systems?

Yes, the solution relies on the Exchange tool, where the raw data and diagnostics provided by the platform can be collected by external services.

What does the energy efficiency law say for electric motors?

O setor industrial brasileiro consome cerca de 40% da energia elétrica do país e 70% da energia utilizada na indústria é consumida por motores elétricos. Como iniciativa para redução do consumo de energia, em 2009 entrou em vigor a portaria nº 553, que estabelece níveis mínimos de rendimentos para máquinas e equipamentos.

Em complemento à lei, em 2018 foi revisada a Norma ABNT NBR 17094-1 que especifica valores mínimos de rendimento para motores. Desta forma, fabricantes de máquinas e consumidores finais devem utilizar produtos que atendam, ao menos, a este nível de rendimento.

Em agosto de 2019 entrou em vigor a nova lei, que determina o nível mínimo de rendimento em IR3, além da ampliação da faixa de potência, que passa a incluir os motores de 0,16 a 500 cv, de 2 a 8 polos – válido para todos os motores comercializados, sejam novos ou usados.

Porém, apesar de positivas, as exigências não abrangem os equipamentos já instalados e sem previsão de substituição. Associado ao fato do parque industrial nacional ter em média 17 anos (fonte ABRAMAN), a modernização de sistemas industriais permite até 60% de redução de consumo com ações de rápida implementação.

Ao longo de sua trajetória de sucesso a WEG preocupa-se em minimizar os custos operacionais na indústria. Desde 1990 lança linhas de motores elétricos com rendimentos acima dos padrões de mercado para que a energia seja utilizada da melhor forma possível, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável. Além do IR3, exigido pela lei, a WEG disponibiliza as linhas Super Premium1) e Ultra Premium que superam os valores de norma, 1) inclusive com selo PROCEL.

  • 1
  • ...
  • 269
  • 270
  • 271
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / Mexico
  • Phone: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • Email: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net