A WEG está comprometida com a segurança, manutenção e melhoria da qualidade de vida de seus colaboradores, proporcionando um ambiente seguro e saudável para as atividades diárias.
Alguns dos programas e ações que promovem a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida: Programa Viver Bem, Campanhas de vacinação, Ginástica laboral, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, Programa de Ergonomia, Programa WEG de Conservação Auditiva.
Alguns dos programas e ações que promovem a segurança: Meta de Redução de LTFIR, Rotinas de Mapeamento dos Perigos e Riscos de Segurança e Ergonomia, Auditorias de Segurança, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, Programa Avaliação de Máquinas e Equipamentos, etc.
A WEG também possui iniciativas de treinamento e conscientização sobre questões de saúde globais, como HIV/AIDS, Tuberculose e Doenças Crônicas Não Transmissíveis – DCNT’s (ex: hipertensão, diabetes, etc.)
Além destes programas e ações, a WEG oferece uma série de benefícios aos colaboradores, como Plano de Saúde, Plano Odontológico, WEG Seguridade Social, presentes em datas comemorativas, etc.
Em 2023, a WEG lançou uma campanha de conscientização sobre o uso de celulares, alertando sobre os riscos envolvidos quando estes aparelhos são utilizados em movimento.
As operações da WEG, conforme necessidade e definições de cada local/país, contam com benefícios que proporcionam o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, tais como:
Na WEG, a gestão do clima organizacional é composta pelas etapas de investigação, diagnóstico, planos de ação, implementação e monitoramento.
A Pesquisa de Clima Organizacional Interna é uma ferramenta indicadora da percepção dos colaboradores sobre o clima da empresa e sobre o engajamento e satisfação deles por meio da coleta de dados. Está implantada em todas as unidades do Brasil e em expansão para as filiais do exterior.
A partir dos resultados, são traçadas as estratégias e ações para a construção de um ambiente mais inclusivo, inovador e de alta performance. Planos de ação são desenvolvidos pelos líderes para atenderem necessidades específicas e um plano corporativo, atende a necessidades comuns entre as diferentes áreas e localidades.
O resultado está evoluindo a cada ciclo, resultado do trabalho conjunto entre gestores e todos os colaboradores. A Pesquisa de Clima Organizacional Interna revelou no ano de 2022 um crescimento de 11% no nível de satisfação, atingindo o total de 78,8%.
Como destaque em gestão de pessoas, a WEG vem recebendo reconhecimentos externos como "lugar onde todos querem trabalhar" (employer of choice) . O México, há 12 anos vem sendo reconhecida com a premiação do Super Empresas Expansión. Em 2024, foi reconhecida novamente nesta premiação.
O Código de Ética WEG tem um papel importante na formalização das condutas esperadas de nossos colaboradores e demais partes interessadas, bem como reforçar o compromisso WEG em promover uma cultura de respeito ao próximo.
Entendiendo la importancia del papel de los liderazgos para la Diversidad e Inclusión, WEG tiene un módulo de capacitación en la Academia de Liderazgos, dedicado al tema.
La Academia de Liderazgos de WEG hace parte del Programa de Desarrollo de Liderazgo, cuyo objetivo es proporcionar a los nuevos líderes la inmersión en la cultura WEG y destacar la importancia del su papel en el proceso de gestión de personas.
Además del módulo de capacitación en la Academia de Liderazgos, conferencias y workshops vienen siendo realizados para comprometimiento y sensibilización de gestores.
La capacitación en el Código de Ética WEG, que contempla a todos los colaboradores, también engloba cuestiones de Diversidad, Equidad e Inclusión.
Atenta a los desafíos y necesidades de evolución continua en diferentes frentes de diversidad e inclusión, WEG viene desarrollando importantes iniciativas para evolucionar la gestión de inclusión de personas con deficiencia.
El programa QPcD - Cualificación para personas con Deficiencia tiene el objetivo de capacitar y desarrollar a los candidatos PcDs para una actuación en actividades operacionales.
Algunos ejemplos de acciones para diversidad e inclusión ya implementadas:
In Brazil, all employees are covered and governed by collective standards, while employees abroad who are not covered have contracts and working conditions based on local labor legislation, which is fully observed.
In addition to Brazil, employees in operations in China, South Africa, Mexico, India and Spain are also governed by collective agreements, representing approximately 87% of WEG employees worldwide.
WEG offers education and training programs that involve technical and behavioral qualifications, aiming at providing its employees with greater competence and generating more competitive strategies to the market. That is essential for the good performance and professional development of employees, as well as for contributing to the fulfilment of the organization's expectations of continuous and sustainable growth.
All employees’ training is focused on the needs of the current position or the position that the employee is being prepared to take in the future.
To assist employees in their development and career, WEG has elevation, development and qualification programs, such as: QPOP - Professional Qualification of Production Operators, QPET - Professional Qualification of Engineers and Technologists, QPSS - Professional Qualification in Six Sigma, Leadership Academy, in-company postgraduate courses, tuition assistance, internal training etc.
In 2023, 62% of job vacancies at WEG were filled by internal candidates.